参考 ==

10. 参考 A: FTDI电缆的延迟计时器

如果使用外部FTDI电缆刻录OTP(或将映像下载到外部存储器),则FTDI电缆的延迟计时器必须从15 ms更改为<10 ms。

要更改延迟计时器:

  1. 在Windows 设备管理器 中,展开COM 接口列表。

  2. 右键单击所需的COM端口,然后选择 属性 。

  3. 在 端口设置 选项卡中,单击 高级 。

  4. 将 延迟计时器 设置为小于 10 ms。 请参考 Figure 39。

  5. 点击 OK, 并且关闭 设备管理。

../_images/ftdicom.jpg

Figure 39 FTDI Latency Timer