1. 概要 Abstract
本指南旨在帮助客户在DA14531 Pro开发套件平台上设置硬件开发环境,安装所需的软件,下载并运行示例应用程序。
2. 图片信息 Figures
Figure 1 Scan the QR Code to Install Renesas SmartBond for iOS
Figure 2 Scan the QR Code to Install Renesas SmartBond for Android
Figure 3 DA14531 ProDev Kit 主板
Figure 12 设置端口并通过Tera Term测试连通性
Figure 14 选择SmartSnippets™Studio安装目录
Figure 33 Blinky项目: COM28终端上的Blinky消息显示
Figure 34 SPI Flash Programing Through JTAG: 默认引脚配置
Figure 35 SPI Flash Programing Through UART: 引脚配置
Figure 37 Barebone BLE: Keil 项目布局
3. 表格信息 Tables
4. 先决条件 Prerequisites
要开始对Dialog Semiconductor DA14531产品集进行评估或项目开发,建议使用以下工具:
- 硬件工具:
- 计算工作站(例如PC或笔记本电脑)
具有1 GHz处理速度的32位或64位处理器
1 GB内存
2 GB可用磁盘空间
DA14531 Pro 开发板子作为母版 作为主板
DA14531子板(FCGQNFN 24封装)
USB电缆,用于为DA14531 Pro开发套件供电和进行板载调试
软件工具:
终端软件,例如RealTerm,Putty或Tera Term。本文档使用Tera Term作为示例
SmartSnippets™Studio 2.0.20或更高版本,可以安装在Windows上。 见 Section Section 8
KEIL MDK ARM: 您可以参考 section Section 8
- Bluetooth® LE explorer 应用程序
Renesas Smartbond for IOS 使用下方二維碼
Renesas Smartbond for Android. 使用下方二維碼
Type chrome://bluetooth-internals/#devices 在Chrome浏览器的地址栏使用内置工具 (PC with Win10 or MAC book)
Renesas SmartBond for iOS:
Figure 1 Scan the QR Code to Install Renesas SmartBond for iOS
Renesas SmartBond for Android:
Figure 2 Scan the QR Code to Install Renesas SmartBond for Android
Note
安装SmartSnippets™后,还将安装DA14531开发所需的所有子组件驱动程序和软件工具。