6. DA14531 硬件

该DA14531 Pro开发工具包 DA14531 ProDev Kit 包括一个DA145xx DEVKT-P PRO的 `主板`_ 和 `DA14531 子板`_ 具有所需封装WLCSP17或QFN24的DA14531 SoC。

6.1. ProDev Kit 主板

Figure 3 显示了ProDev Kit主板Rev B与FCGQNFN子板结合的物理布局。

Figure 7 显示了DA14531 ProDK与DA14531子板的组合。

ProDev Kit主板提供必要的硬件,以实现以下目的:

  • 使用 UART, SPI, GPIO, 和 I2C 与外部硬件实现全数字连接

  • 使用SEGGER J-Link板载调试器进行基于USB的调试功能

  • 使用未来技术设备国际(FTDI)芯片组与主机PC进行基于USB的UART通信,该芯片组将UART转换为USB信号

../_images/DA14531_Pro_Kit.svg

Figure 3 DA14531 ProDev Kit 主板

6.2. DA14531 Pro Kit 子板

Figure 4 显示了DA14531子板。

../_images/Daughterboard31.svg

Figure 4 DA14531子板

Note

DA14531子板带有默认电阻(R多工器)配置。这是一组16个0Ω电阻,可根据需要放置/拆卸这些电阻,以便根据需要将各种外设硬连线到DA14531引脚(来自J1或J2)。

Note

SW1是电源模式选择开关。它是三个位置的电源开关: (1)H位置(降压), (2)B位置(旁路), (3)L位置(升压)。SW1必须设置在位置(降压)(请参见 Figure 4),主板上的选择应在J4上进行(请参见 Figure 5) 。

Note

应用笔记 AN-B-073 包含了实施 RFIO 滤波器 的准则,该准则可减少低功耗蓝牙应用中的传导和辐射 杂散发射 。

6.3. 使用跳线设置配置Pro Kit板

此入门所需的跳线设置如图 Figure 5 所示:

../_images/jumper_Setting.svg

Figure 5 DA14531 跳线设置

Table 1 DA14531 主板主要元件

Jumper

Description

J1

Configuration header. SPI data flash, UART modes, JTAG and Reset functions are enabled

J2

Break out header

J8

Enable LED and the triggering function of Smart Snippet power profiler. LED J8:3-4 and C_TRIG J8:1-2

J19

Enable user push buttons SW2 and SW3

J9

Enable current sense circuit. Jumpers installed by default. See Table 16 in the `UM-B-114 DA14531 Devkit Pro Hardware User Manual`_

J5

VLDO output voltage selection

J4

DCDC Configuration: selects either Boost, Buck, or Bypass mode

Note

在 J2 Break out header (参见 Figure 5)上, 提供了PRO-DB的所有信号。信号名称专用于PRO-MB,与PRO-DB的信号名称不同(例如,P20对应于P00)。原因是DA145xx主板可用于DA1431 SoC和DA1458x系列SoC。DA14531 SoC的引脚少于DA1458x SoC。

Figure 6 显示了标题跳线J1的布局。

../_images/j1layout.svg

Figure 6 跳线J1布局

6.4. 电路板布局

电路板的布局如图 Figure 7 所示。

../_images/board_layout_PRO.svg

Figure 7 DA14531电路板布局

Note

开发工具包文档 中详细说明了原理图,BOM和Gerber文件。

6.5. 将ProDev套件与PC主机连接

ProDev Kit主板包括FTDI芯片组 U12 FT2232HL,可通过USB与开发主机轻松通信。 FT2232HL实现USB转UART功能, 并确保PC与DA14531 SoC UART端口的连接,以及通过SPI与ADC U8 的连接来达到电流检测电路的连接。

该芯片由 U5 提供3.3 V电压。 该芯片需要12 MHz的晶体 Y1 才能工作。

ProDev Kit主板还包括嵌入式 J-Link 调试器 U4 SAM3U2CA。 芯片由 U5 提供3.3 V电压,该电压由 PWR_ENABLE 信号启用。

在将ProDev套件连接到主机PC之前,请确保正确连接了主板和所需的子板模块。

在3.3 V(通过USB:USB1)或VDD(纽扣电池)之间进行选择。使用mini-USB电缆时,不需要电池。

将标准mini-USB电缆连接到标记为USB1的连接器上 (请参见 Figure 8),以将ProDK开发套件连接到主机PC。

../_images/connect.svg

Figure 8 ProDK开发套件连接

Note

  • ProDev套件通过标准的mini-USB电缆从标记为USB1的连接器连接到主机PC (请参见 Figure 7)。

  • 要在子板上安装电池,请卸下跳线J9:1-2并应用跳线J9:3-4。 UM-B-114 DA14531 Devkit Pro硬件用户手册 中的第6节介绍了如何配置DA14531 DK PRO的电源。