DA14531 常见问题解答
UM-B-149
内容
- 1. Abstract
- 2. Figures
- 3. 术语及相关名词定义
- 4. 软件设计类
- 4.1. 我可以将SWD引脚重新分配到到其他GPIO吗?
- 4.2. 我可以使用旧版本Pro-DK(DA14580DEVKT-P)通过单线UART对DA14531子板进行编程吗?
- 4.3. 如何启用调试UART机制以及如何在DA145xx Pro开发套件中对其进行测试?
- 4.4. DA14531有多少种休眠模式可用,以及如何配置?
- 4.5. 如何制作带有广播扫描指示(ADV_SCAN_IND)数据包的 DA14531 广播?
- 4.6. 我可以在睡眠模式下使用DA14531中任意一种定时器吗?
- 4.7. 将我的固件从DA14585迁移到DA14531时,我应该遵循什么?
- 4.8. 无时钟唤醒和时钟唤醒之间有什么区别?
- 4.9. HW RESET(硬件复位)功能可以重新分配到任意GPIO上吗?
- 4.10. 如何使系统进入Hibernation(clockless or shipping)进阶睡眠模式
- 4.11. DA14531的QDID是什么?
- 4.12. 如何修改广播数据
- 4.13. DSPS和AT Codeless是否也可用于DA14531 TINY Module上?
- 5. 硬件设计类
- 5.1. 在升压模式下,是否可以从DC-DC的输出端为负载(例如传感器,LED,闪存等)提供电压?
- 5.2. 是否可以使用两层PCB板的设计?
- 5.3. 什么时候用旁路模式才比较有意义?
- 5.4. 我可以不适用外部32KHz的晶振嘛?
- 5.5. 我可以使用2线UART对外部FLASH进行编程吗?
- 5.6. 用户如何使用DA145xx开发套件刻录SPI闪存?
- 5.7. DA14531中的哪些Retention-RAM分区可以被保留?
- 5.8. 当我使用双线URAT对DA14531进行编程时,需要禁用P0_0上的复位功能吗?
- 5.9. 采用WLCSP封装的DA14531是否可以配置为从外部SPI Flash启动,并仍然具有UART和复位功能?
- 5.10. DA14531的预期功耗是多少?
- 5.11. 什么是OTP configuration script?
- 5.12. SPI如何在32 MHz下运行(快速启动)?
- 5.13. 外部处理器可以控制DA14531吗?
- 5.14. DA14531是否通过了FCC认证?
- 5.15. 我应该从哪里获取DA14531的原理图符号和PCB Footprints?
- 5.16. 我可以通过DA14531专业版开发套件来调试我自己的硬件设备吗?
- 5.17. Dialog是否可以提供有关DA14531的模块?
- 5.18. DA14531 TINY Module的预期功耗是多少?
- 6. RF & Radio
- 7. Revision history